This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ24773:如何确定电池充电结束

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613860/starterware-bq24773-how-to-determine-the-end-of-battery-charge

器件型号:BQ24773

工具/软件:Starterware

我的电池电压为11.4V。 当我开始充电时、电池电压几乎立即上升到12V。 如何确定电池电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24773是一款主机控制充电器、遵循主机控制器的命令来启用或禁用充电。 因此、主机控制器或电量监测计 IC 可以报告充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我要尝试执行的操作、我在主机上有一个 ADC。
    但是、如果 bq24773改变电压电平、如何知道充电时的实际电池电荷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "如何确定我的电池充电?"
    这是主机控制器的工作。
    如果有电量监测计 IC、主机控制器可以与电量监测计 IC 通信、以获取充电电压和电流。
    如果没有监测计 IC、您是否希望主机读取充电电压信息或充电电流信息? 如果您想了解充电电流、请使用 ADC 来感测 bq24773的 IBAT 引脚、并通过充电选项寄存器设置 IBAT 反映充电器电流。