This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:咨询 TPS40400 ƟJc

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614155/tps40400-enquire-tps40400-jc

器件型号:TPS40400

您好~

我在 TPS40400数据表中找不到 ƟJc、请进行建议!

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我感到惊讶的是、它们没有包含整套热指标。 也就是说、这是一个控制器、因此 IC 中不会消耗太多功率。 我在 webench 中运行了一个20A、66W 电路的测试用例。 IC 功耗仅为0.41W、结温上升12.8deg。 C.

    如果您绝对需要 θ JC 等指标、则可以提交热模型请求。