This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器高侧二极管仿真

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614114/boost-converter-high-side-diode-emulation

主题中讨论的其他器件:LM5122LM5170

您好!

我正在设计升压型 MPPT 太阳能充电器、并尝试提高低负载效率。 为此、我想在二极管仿真模式下控制同步(高侧) MOSFET。 但是、没有可用于实现此目的的 IC (就我所知)、并且由于该设计是 MPPT、因此由于必要的跟踪算法、无法使用 LM5122等标准升压转换器 IC。 在这种情况下、是否有任何经验丰富的设计人员知道如何实现二极管仿真?

一种可能的解决方案可能是使用比较器来感测同步 MOSFET 的漏源极电压。 但是、电池电压可能高达60V、因此电路需要具有较高的共模电压额定值、这会增加传播延迟并降低跳闸点精度。

提前感谢您。

此致、

Luc 确实如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看集成了此功能的 LM5170。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、这看起来是我需要的组件! 谢谢贾斯珀。