This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:高度受限的反激式变压器选择过程

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TIDA-00709, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613828/ucc28740-flyback-transformer-choice-process-with-height-constraint

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TIDA-00709UCC24636
您好!
我正在为消费类产品设计基于 UCC28740的嵌入式交流/直流反激式电源、该产品的设计对整个电源板的厚度施加了非常严格的限制。
我找到了所有其他高组件的替代方案和选项、只有变压器对我来说是个问题。
我阅读了 TIDA-00709设计文档、并在 WEBENCH 中创建了一个解决方案、这些文档有助于我选择所有其他组件、但我无法找到如何将变压器的设计参数与我的厚度限制相调和的方法。
我的设计参数:
具有同步次级整流器的反激式 SMPS、一个输出为6V/3.5A。
UCC28740 + UCC24636
VINmin = 90VAC
VINmax = 250VAC
Vout = 6V
PoUT = 21W
FSW_max = 100kHz
VPP_max = 200mV
***任何组件的最大厚度:如果 SMD 为14mm,如果为12.5mm,则为12.5mm
但是、我有一个合理的表面、因此只要至少一侧小于25mm、平面变压器覆盖的面积甚至是默认推荐型号的两倍也是正常的。
到目前为止、我们的采购人员称其为普通(中国)供应商、我发现的唯一一个用于绕线箱的选件厚度约为15至18毫米(tht)、具体取决于方向。
您能否提供有关我应如何解决此问题的指导?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    我建议您查看 EFD20铁氧体磁芯形状。  在我看来、它应该能够轻松处理应用的~21W 功率水平、并且在 SMD 和波滨选项中的高度都小于12mm。  EFD15内核尺寸也可以正常工作、但它可能需要过大的间隙、这可能导致过多的铜损耗和/或产生 EMI 问题。

    我在最新的 Ferroxcube 目录中找到了它、但其他制造商也提供了这种磁芯。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它看起来绝对是一个有趣的解决方案。

    我们将尝试获取样片以验证选择。

    此致、

    Nicolas