This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623A 最小工作电源电压 Vin_op

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612638/lm2623-lm2623a-minimum-operating-supply-voltage-vin_op

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件:LM2621

您好!

我们收到了客户关于 LM2623A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保有关 Vin_op 如果输入电压低 于 Vin_op、IC 的行为如何? 如果 IC 检测到 Vin_op 并将激活 UVLO 等保护、那么 IC 如何检测小于 Vin_op 的输入电压?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yamashiro-san
    IC 通过 FREQ 引脚"检测"Vin:当电压低于该 Vin_op 时、振荡器停止运行。

    现在回到您的 Vin_op 问题:根据数据表、高侧的电压实际上为0.8V。 当输入电压降至低于该值时、它仍可运行、但不能保证。 另请注意有关负载能力的脚注以及数据表中的图7。

    希望这能澄清。 如果您的问题得到了解答、请单击"此问题已解决"按钮进行回复。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们还有其他问题。 请帮帮我们。

    - LM2621与 LM2623A 相似。 如果输入电压低于 Vin_op、IC 的行为如何? 如果 IC 检测到 Vin_op 并将激活 UVLO 等保护、那么 IC 如何检测小于 Vin_op 的输入电压?

    -关于 LM2623A 数据表中的图7、为什么输出电压会随着输入电压的降低而降低? 他们正在尝试在以下条件下进行设计。 在低输入电压条件下、IC 是否有可能无法对输出电压进行再稳压?

    VIN=0.8V 至3.2V
    Vout=5.68V
    Iout=100mA

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我再花一些时间来了解这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我期待您的反馈。

    此致、

    tateo