This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:DIM 引脚上的 PWM 最大频率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613987/lm3414hv-pwm-max-frequency-on-dim-pin

器件型号:LM3414HV

您好!

LM3414HV 上的 DIM 引脚的最大频率是多少?

我尝试20kHz、这是可以的、有限制可以观察吗?

比 kyou 更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有真正的最大值、您可以按照自己的喜好快速运行。 但上升/下降沿开始发挥作用后、速度越快、线性度就越低。 线性度极高的情况下、这是很好的。

    标准建议的最大开关频率为1/10。  

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的回答、

    显然、我不会忘记"高"频率 PWM 信号的上升沿和下降沿、PWM 和开关频率之间的比率。

    此致