This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259230-41EVM:TPS259230DRCR

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612407/tps259230-41evm-tps259230drcr

器件型号:TPS259230-41EVM

大家好、

  • 是否有用于仿真 TPS259230DRCR 器件的工具支持(webench 等)?
  • 在器件的方框图中,我看到了 ILIM 方框图,是否有人可以帮助我将传递函数与此方框图相关联, 这意味着、在 ILIM 偏置电流为10U 安培但我看到传输函数 RLIM 乘以30u 安培的情况下、如何通过此方框图实现该传递函数
  • 下面的 Vopen ILIM 表示什么?

  • 6V 电压是否在电荷泵内部使用?
  •  输出钳位至6.1v 开始时的阈值输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    PSpice 模型可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取 、以供仿真使用

    该公式源自器件特性数据、以适应大数据点。 您是否计划对器件建模? 请使用器件 PSpice 模型。

    当 RILIM 开路时、内部电路将引脚电压限制为3.1V (典型值)

    是的、6V 是从电荷泵电路内部生成的

    根据工作温度、Vovc 可以介于5.5V 至6.75V 之间、典型值为6.1V。 因此、该器件可从5.5V 开始钳位

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    "当 RILIM 开路时、内部电路将引脚电压限制为3.1V (典型值)"-哪个引脚上生成3.1v?

    5.5V 处于工作范围内,因此我不确定它是否应钳位到6.1v? 您能告诉我25°C 时的钳位电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    它位于器件的引脚10 "ILIM"上

    输入和输出引脚可处理高达20V 的电压。 您的下游电路可以承受多大的电压? 您能否提供有关您的应用用例的更多详细信息?  

    根据下图、25C 时的典型钳位电压为6.1V

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢我想问、在25摄氏度时、器件开始钳位到6.1v 的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    当输入电压超过6.1V 时、该器件开始钳位。 有关输入瞬态过压期间的器件响应、请参阅数据表中的测试波形图26。

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、假设在 rlim=150K 时、ILIM 引脚上的电压将为1.5v、这应根据以下标记重新出现在引脚1上。 根据表计算,R1接近于0.3欧姆,对吧?

     

    R2是无源组件还是有源器件、表示为电阻器? 相同的任何典型值

     

    突出显示的比较器是电流比较器或比较标记为 ILIMIT ?的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    ILIM 上的放大器控制流经 R1&R2的电流、以在引脚1上获得1.5V 的相同电压。 这反过来会在标记为 ILIMIT 的节点上设置电压。

    您能告诉我您需要内部详细信息的目的是什么、您想要实现什么目标吗? 我需要检查我们是否可以共享任何其他信息

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意-方框图是等效的功能表示、实际实现使用有源组件、并采用基于器件运行条件的补偿技术。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的邮件以了解更多详细信息。