This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:如果没有电源轨使用控制进行开/关配置、PMBus_CNTRL 引脚状态是否重要?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320EVM-783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614066/ucd90320-does-pmbus_cntrl-pin-state-matter-if-no-rails-use-control-for-on-off-configuration

器件型号:UCD90320

您好!

如果没有电源轨配置为使用开/关配置的控制(全自动或仅运行)、PMBus_CNTRL 引脚是否可以悬空? 它是否在系统中具有任何其他功能?

首选方法是将其保持悬空、但会路由到 PMBus 接头、因此 USB-TO-GPIO 软件狗仍然可以根据调试目的的需要将控制权置为有效。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它最好有一个下拉电阻器。

    但它没有其他功能。

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜下拉首选项是通过该浮动输入结构避免略高的功耗?

    我注意到 UCD90320EVM-783的引脚上没有端接。 因此、我建议使用10千欧的电阻下拉至 GND、但如果不将其添加到原理图上、则这不是问题的原因。

    感谢您的快速回答、

    Jonathan