This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:说明 VSYS 在 VBUS 存在时不可用的位置?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609134/bq25890-states-where-vsys-is-not-available-with-vbus-present

器件型号:BQ25890

在经常使用 OTG 模式/VBUS 上5V 升压输出的设计中使用 BQ25890。 在某些情况下、我发现当电池电压下降超过主机 MCU 关断的点时、BQ25890仍处于这样的状态:插入适配器既不会为电池充电、也不会调节来自 VBUS 的 VSYS (用于为主机 MCU 重新供电)。 这是预期行为的状态是什么?

例如、我可以轻松重现的一种方法是禁用看门狗、将 OTG_CONFIG 位保持为高电平(OTG 启用)、并将 OTG 和/CE 引脚拉至高电平。 我理解这一点、因为 BQ 仍处于升压模式、因此 VSYS 的降压调节将不可用。 相反、如果我允许看门狗复位、这样 OTG_CONFIG 位被清除(OTG 禁用)、我会期望在 OTG 和/CE 引脚被拉高时、我仍然无法充电、但会从 VBUS 获得稳压 VSYS 以运行主机 MCU。 是否有任何情况下不会这样做? 其他故障状态、其中禁用了来自 VBUS 的 VSYS 调节、需要 BQ25890完全复位(超出看门狗复位)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情况1: 当电池电压下降超过主机 MCU 关断的点时、 BQ25890 保持以下状态:插入适配器既不会为电池充电、也不会调节来自 VBUS 的 VSYS (用于为主机 MCU 重新供电)。  这是预期行为的状态是什么?

    注释:在这种情况下 、在器件退出升压模式后、OTG_CONFIG 位仍处于启用状态。 将 OTG_CONFIG 位清零、器件将调节 VSYS 并开始正常充电。

    案例2: 相反、如果我允许看门狗复位、这样 OTG_CONFIG 位被清除(OTG 禁用)、我会期望在 OTG 和/CE 引脚被拉高时、我仍然无法充电、但会从 VBUS 获得稳压 VSYS 以运行主机 MCU。 是否有任何情况下不会这样做?

    注释:我也这么做了:禁用看门狗、将 OTG_CONFIG 位保持为高电平(OTG 启用)、并将 OTG 和/CE 引脚拉至高电平。 器件处于升压模式。 当看门狗到期时、器件退出升压模式、因为 OTG_CONFIG 被清零。  如果适配器现在插入、VSYS 被稳压至 MINSYS+150mV、但由于/CE 引脚高电平而没有充电。 这是正常行为。

    这两种情况实际上是不同的、因为 当适配器插入时、OTG_CONFIG 位状态是不同的。 如果有问题、请勾选"验证答案"。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shane、

    在情况2中、当看门狗过期时、ILIM 引脚被重新启用并且 ILIM 电阻器将输入电流限制在它无法向 MCU 提供充电电流和 SYS 负载的程度吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1.5A 电流、ILIM 电阻为261Ω Ω。 我的理解是、电池电量耗尽时、BATFET 以 LDO 模式运行以预充电(默认为128mA)并调节 VSYS。 启动时、主机 MCU 仅从 VSYS 消耗几 mA 电流、因此我认为这应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这证实了我对预期行为的理解。 我仍然偶尔会遇到意想不到的情况、即需要进行/QON 复位才能恢复正常运行、并且正在尝试缩小潜在原因的范围。 我还有其他几个理论、您或许可以帮助排除这些理论。

    1.如果/CE 和/或 OTG 引脚在看门狗复位后保持悬空、行为是否可能与严格拉高或拉低的行为不同? 我知道/CE 的期望值高并抑制电荷。 我希望、如果 OTG 悬空为高电平、则不会禁止充电或 VSYS 调节、因为 OTG_CONFIG 位通过看门狗复位清零。 是否有任何会导致不同行为的三态检查?

    2.如果在看门狗复位时 REG0C 中仍存在故障(除了预期的看门狗定时器过期故障)、它是否可以禁止 VSYS 调节? 例如、BOOST_FAULT 是由于 OTG 模式下的电池耗尽而发生的、然后主机 MCU 关闭、然后发生看门狗复位。 换言之、REG0C 中报告的故障是否仅供参考、或者它们是否会影响复位后的系统状态?

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、

    表示1。 即使在寄存器的看门狗复位之后(除非您查看复位之后的时刻)、像/CE 或 OTG 这样的悬空引脚也可能具有任何逻辑状态。 我不知道任何三态检查。 据我所知、它只会寻找一个 HI 或低电平、这意味着无论引脚在此时表现出什么状态、充电器都会相应地运行。

    表示2. 至于故障、读取它们完全是信息性的。 但是、如果故障未清除、则可能会禁用充电器的某些功能(取决于故障)、并继续显示故障状况。 但是、如果清除了该位(即输入 OVP 瞬态事件)、则寄存器将显示第一次读取的故障、然后在第二次读取后清除回正常状态(例如锁存的故障状态、仅供参考)。



    此致、
    Joel H