This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全桥 LLC 控制器 IC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170-Q1, TPS40090, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608343/full-bridge-llc-controller-ic

主题中讨论的其他器件:LM5122LM5170-Q1TPS40090UCC28950

你好!

我们知道、使用多个 LM5122s 可以通过 SYN-IC 用于多个相位。 我想知道是否有单个 IC (模拟)可用于多相直流/直流控制。 非常感谢!

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的帖子感到困惑。 标题为全桥 LLC 控制器 IC、而文章本身介绍了 LM5122和多相。 你想要什么? 多相升压控制器、还是其他东西? 对于用于更高功率的双相升压控制器、您可以考虑使用 LM5170-Q1。 它是一款双向控制器、但您只能将其用于升压、在两相之间实现精确的功率共享。 它可以堆叠以支持更多相位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi 先生:

    很抱歉让您对问题感到困惑。 我最初询问 TI 支持将 LM5122用于多相直流/直流转换器的多相控制器。 TI 支持人员告诉我、我可能会更改主题、以便从某些 TI 技术支持中请求全桥 LLC 控制。

    我的应用适用于从一级直流到标准直流电压(200V/400V)的太阳能电池板转换器。 由于使用全桥的多相、我需要一个控制器来完成此目标。 我已检查 TPS40090。 但它用于降压调节。 我的应用接近 Sepic 应用、有时是升压应用、有时是降压应用。

    感谢您查看此案例。

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的功率级别是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500瓦

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI、

    你有什么建议?

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI、

    您不能像这样将案例保留为打开状态! 我已经回答了你需要的问题,如果你有其他问题,你可以继续提问,但你不能对它没有任何答复。

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    很抱歉耽误您的时间:不知为何您以前的帖子没有 出现在我的雷达上。  对于200V 至400V、500W 应用、LM5122不是正确的选择。  LM5122的额定电压高达100V、适用于同步升压转换器。  使用全桥转换器是一个很好的建议。  您可以考虑在全桥控制器中使用 UCC28950。

    请提交 UCC28950的帖子、合适的工程师将乐意为您提供支持。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Youhao Xi、

    我会的

    此致、

    Johnson