This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:关于 SLOU293C 参考设计待机功能的 UCC28600

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613958/ucc28600-ucc28600-regarding-slou293c-reference-design-standby-function

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC25600

我在基于 SLOU293C 参考设计的设计中使用 UCC28600 (我们不使用 PFC)。 我想了解参考设计用户指南中描述的待机功能。 在第4.4节"待机"中,参考设计文件说明如下:  

UCC28600为 PFC 和直流/直流转换器提供偏置电源。 功耗
在±15V 电源轨降至大约1.5W 以下时、UCC28600会关闭主电源的偏置电源
转换器并进入低功耗/待机模式。
在此模式下、±15V 处于"活动"状态、但主电源轨(50V/25V)处于关闭状态。 电流消耗
辅助电压再次上升、主电源轨被打开。"

UCC28600数据表和参考设计文档中都没有说明这是如何工作或如何调整的、因此有人能帮助我了解这是如何实现的。

我认为我的当前设计可能会使 UCC28600意外地从待机状态启动、因为我的+/- 15V 电压轨正常但状态引脚不会变为低电平。 因此、UCC25600 LLC 控制器无法启动。 这种情况发生在少数电源上、但我需要确定根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    根据数据表(第15页)的第7.3.2节、UCC28600的状态输出响应 FB 输入的状态。
    从待机状态开始、FB 电压必须升至 Greenmode 关闭阈值以上、标称值为1.4V。 但该阈值参数在整个温度范围内的变化范围为1.2至1.6V、批次间的变化(第5页)。

    也许一些看起来为+/-15V 电源轨供电但 LLC 不为其供电的单元在 FB 具有更高的阈值、而 VFB 几乎没有达到该阈值。 请在您希望 LLC 打开的工作条件下检查 FB 电压、并确定是否需要进行调整以在这些条件下可靠地使 VFB > 1.6。 例如、如果 UCC28600功率级可能针对其正常功率输出进行了过度设计、并且待机阈值功率电平将 VFB 驱动为过低、则可能需要提高电流感应电阻器的电平。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ulrich、

    感谢您的评论

    困难是我不能一贯地重复这种行为。 我发现问题通常发生在"冷"启动时;这意味着、如果电源长时间关闭然后启动。 一旦电源启动一次、随后的启动似乎是正常的、因为状态引脚保持低电平、FB 引脚大约为1.7伏、因此 LLC 控制器加电。 根据您的评论、这非常接近1.6V 阈值。

    我在"故障"上监测了 FB 引脚以启动(状态=高电平)、我看到 FB 引脚在启动时从5V 立即变为大约600mV。 我知道这肯定会导致您所指出的状态变为高电平、但不确定 FB 在冷启动期间为什么会出现这种行为。

    我已将 RCS 调整为更大的值;最初设置为1.8欧姆、因此我将其调整为2.0欧姆、但仍然有问题。 FB 电压= 1.8V (当它正确加电时)、但与之前一样、在冷启动时降至600mV。 也许我需要增加该值、以便在加电时适应+/-15电源轨上的较低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 RCS (和其他值;RPL、CVDD 等)重新计算为几乎5欧姆、因为+/-15V 电源的功率要求仅为2.5W。 我刚刚开始了另一个"冷"的开始、现在似乎更高兴了。 VFB 现在可靠地超过1.6伏。 我将继续测试、以验证问题是否完全消失。

    感谢您帮助我指明正确的方向!