This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ24773:电池电压

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612141/starterware-bq24773-battery-voltage

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

工具/软件:Starterware

我想获取电池上的电压。

我可以使用 bq24773执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不在 bq24773上。 请检查 bq25703A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道电池充电已完成? (BQ24773)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主机控制器需要感应电池是否已充满电。 bq24773是主机控制充电器、遵循主机命令、不决定电池是否已充满电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压达到"MaxChargeVoltage"时、BQ24773是否会关闭充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 主机控制器决定充电终止或停止充电。