This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:输入电流(0x3FH)、

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613834/bq24780s-input-current-0x3fh

器件型号:BQ24780S

尊敬的所有人:

   我 想知道如何 设置 BQ24780S 的输入电流(0X3FH)寄存       器当我需要10A 输入电流时,我看到寄存器位15/bit14 /bit13无效写入,它只能支持8.064A。  

   感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24780S 数据表给出了最大0X3FH 寄存器设置。 如果您需要10A 输入电流限制、请将电流感应电阻器从10m Ω 更改为5m Ω。