This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关闭模拟器件 LDO 的第二个源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS782, TPS706, TPS727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611971/close-second-source-for-analog-devices-ldo

主题中讨论的其他器件:TPS782TPS706TPS727

正在尝试查找模拟器件的第二个接近源, ADP160ACBZ-1.8-R7。 KEY 是1uA 低负载电流条件下的 Iq、它在大部分时间都处于此状态、然后当器件唤醒20秒时、负载电流为100mA、然后返回休眠状态。 因此、稳压器静态电流应与负载电流保持一致、以延长电池寿命。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    查看采用 SOT23封装的 TPS706和 TPS782。 这些是很好的选择。

    如果您需要芯片级选项、TPS727最符合这些要求。

    ~ Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS 727很有吸引力、但静态电流(7、9uA)大于我的800nA 负载电流。

    您的产品路线图上有什么我也可以期待的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rick、

    我们目前无法提供详细信息、但我们开发的器件确实符合这些要求。 我们应该在4到6个月内提供更多详细信息。

    ~ Aaron