This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps759:TPS75915

Guru**** 2482235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612504/tps759-tps75915

器件型号:TPS759

大家好!

我们使用 TPS75915。

通过计算线路调节提出问题。

计算是否正确?

TPS75915

VIN = 2.8V、Vout = 1.499V

VIN = 5.5V、Vout = 1.5002V

线路调整=((1.5002V - 1.499V) / 1.5V)* 100%/(5.5V - 2.8V)= 0.02963%/V

0.02963 %/V < 0.04 %/V (适用线路调节  )

更详细地解释数据表中的以下公式?

线路稳压器、 这意味着什么?  %(V^3)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugenii、

    您的线路调节计算(使用我假设的是您拥有的器件上的测量)是正确的。 数据表中的公式用于计算 Vimax 可能不等于该器件设计处理的最大输入电压(5.5V)的应用中的线性稳压(以 mV 为单位)。

    对于单位转换、%V 应为%/V、因为这是线性调整的单位。 输入此值很难、但 您有(%/V)*[V^2/(%)]*mV/V、可得到 mV。

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    不清楚 Vo 一词的含义。 您能否对我在此公式中的线性稳压器数据进行可视化计算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugenii、

    Vo 是标称输出电压(您在计算电阻分压器或购买的固定输出电压时使用的输出电压)。 我不确定我可以使用您提供的有关该方程的数据创建哪种视觉形式、因为该方程用于计算在特定输入电压下会看到的 mV 漂移。 如果您使用 EC 表中的典型数字、则会得到该值

    线路调整(MV)= 0.04*1.5*(5.5-2.8)/100*1000=1.62mV

    如果您使用 EC 表中的过热最大规格、则会得到该值

    线路调节(MV)= 0.1*1.5*(5.5-2.8)/100*1000=4.05mV

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    非常感谢您的解释。 现在我了解了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kyle!


    您能否编写一个用于负载稳压器或负载调节的公式?
    在数据表中,该值= 0.35%/V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eugenii、

    要计算负载调节、您需要测量输出电压 A 最大输出电流和最小输出电流、然后减去这两个数字、除以标称输出电压(输出设置为1.5、1.8、2.5、3.3、 等)、将其除以负载电流的变化、然后乘以100%。 因此、公式负载调整看起来是这样的

    ([Vo (7.5)-Vo (0)]/Vo (标称值))/(7.5-0)*100%

    请注意、数据表中似乎存在误差、负载调节的单位应为%/A

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如。 在25度温度、Vin=2.8V 时、tps75918的负载调节是否正确

    ((Viotmax - Vioutmin)/ 1.8)*(100%/(2.584 A - 0 A))?

    认为25度时的 Iotmax = 2.584A 是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eugenii、

    我不确定您的 Viotmax 或 Vioutmin 表示法是什么意思。 这是以输入电压为基准吗? 负载调节不考虑输入电压变化的影响、即线路调节的作用。

    至于25C 时的最大输出电流、使用 JEDEC 标准高 K 电路板时、TO263封装的结至环境空气的热阻抗为38.7C/W、 在输入电压为2.8V 且输出为1.8V 的情况下、是的、应规划的最大电流为2.584A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、当 Iout max 时、Vioutmax - Vout
    输出电流最小值-输出电流最小值时的输出电压