This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:LM3407 Vref 的容差(=0.198V)

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613824/lm3407-tolerance-of-lm3407-vref-0-198v

器件型号:LM3407

我 对 LM3407有疑问。

请告诉我 Vref 的最小值和最大值(=0.198V)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本、您好!

    我不确定、因为它没有指定、但在 PLM 部分中、它确实提到了"在10%以内"。 我不确定这到底意味着什么、但基准通常在+/-5%范围内。

    此致、

    克林特