This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:LM3642设计咨询

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613866/lm3642-lm3642-design-inquiries

器件型号:LM3642

你(们)好

我想问一下 LM3642设计、如下所示。

1.发展进展
-不使用由 I2C 通信控制的硬件引脚、例如 STROBE、TX/TORE 等。
-它的实现顺序为大约1.2A -> 350mA -> 350mA 闪烁->关闭,共4步。
-设计用于使 LED 在1.2A、350mA 时始终亮起。
-电源使用电池在低于特定电压时降低或关闭 LED 亮度。
(计划使用 IVFM 模式或读取标志寄存器(0x0B)中的 IVFM 位

2.查询
-我需要始终打开闪光灯 LED。
  (我在"闪存超时时间"之前将其复位为启用寄存器(0x0A)。  在这种情况下、闪烁发生。)

-当我"读取"与 IC 的通信时、我尝试与"芯片添加+ R / W (1)-寄存器添加(0x0B)- Rx 数据"进行通信、如图所示。
 第二个数据(寄存器 ADD)似乎无法正确发送、读取操作也无法正确完成。

 当执行"芯片添加+ R/W (1)- Rx 数据"通信时、通信未正确完成、但接收到未识别的数据。
 如数据表所示、将通信协议配置为"芯片添加+ R/W (1)-寄存器添加(0x0B)- Rx 数据"是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于数字控制方案和封装的热限制、LM3642无法维持1.2A 闪存。 使 LED 始终亮起的唯一方法是使用手电筒模式、但这些模式的电流电平会降低。

    LM3642上的 I2C 实现基于 I2C 标准、因此与该器件通信时不应观察到任何差异。 您能否使用 I2C 主设备与其他 I2C 器件通信?

    Greg