This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:EN1和 EN2 =低电平时的内部稳压器 VCC 输出电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614000/tps7b7702-q1-internal-regulator-vcc-ouput-voltage-with-en1-and-en2-low

器件型号:TPS7B7702-Q1

当两个通道的使能引脚均为低电平时、如何处理内部稳压器 VCC?  数据表显示" VCC 引脚可用作电流能力高达15mA 的外部电路的电源。"  我将其解释为它可用于控制引脚上的上拉电阻器。  但是、当两个 EN 引脚都不为高电平时、我在 VCC 引脚上看不到4.5V 电压。  数据表中没有提到 VCC 和使能引脚。  您能否解释一下这种关系以及 VCC 是否需要至少一个使能引脚为高电平才能输出4.5V 电压?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    至少一个使能引脚上必须有逻辑高电平电压、VCC 引脚才能输出4.5V 电压。 如果两个使能引脚都被禁用、那么为了减少关断电流消耗、器件会禁用连接到 VCC 引脚的内部稳压器。

    -Kyle