This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:在固定拓扑中、输出电压随输入电压波动

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611939/tps62177-output-voltage-fluctuates-with-input-voltage-when-in-fixed-topology

器件型号:TPS62177

我在标准14-16VDC 输入至3.3VDC 固定输出拓扑中使用 TPS62177。  我注意到一个问题、即输入上大约14.25VDC、输出电压开始上升。  我们的初级输入电压为15VDC。  15VDC 下测得的电源输出为3.5VDC。  如果我降低输入电压、输出电压会降低到大约3.29、此时它稳定下来、并且我已经测试了输入低至10VDC、并且输出保持在3.29。

在空闲条件下、输入= 15、输出测量值为3.5V、电流测量值为7mA。  如果我使用100欧姆电阻器增加3.5V 电源轨上的负载、电压会降至3.29并稳定下来。  我参考了电源的规格表、在这个低电流下应该没有问题。  我的应用将在7mA 至300mA 范围内波动。

我还在电感器上放置了一个示波器、用于查看器件的开关情况。  在14.25VDC 临界点附近、开关停止。  低于该标记时、将使用开关。  我已经在采用此拓扑的多个电路板上对此进行了测试、并获得了相同的结果。

该电源能够处理的电流小、规格表是否错误、或者是否存在另一个我缺失的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对调试的描述。 您可以发布原理图和一些波形以进行双重检查、但如果开关停止、则较高的电压不来自 TPS62177。 它可能会从系统中的其他位置反馈到输出端。

    不需要最小负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有时间捕获一些波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您提供有关可能的出血的注释。  我们的电路逻辑状态之一具有一个禁用的以15VDC 运行的多路复用器。  事实证明、多路复用器的输出引脚在禁用时是悬空的。  这就留下了一个运算放大器缓冲器、我们在15VDC 轨上具有浮动输入(在正常运行情况下永远不会发生这种情况)。  它具有单位增益、因此它在具有齐纳二极管的运算放大器的输出上馈送15VDC、以提供保护。  额外的电流通过该齐纳二极管馈入3.3V 总线并提高电压。  它保护了我们的 MCU、同时还为电路的其余部分供电并关闭 TPS 电源。

    再次感谢你们的指导!

    Kevin