This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:SLUSBQ5B

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613219/ucc28180-slusbq5b

器件型号:UCC28180

您好!

在参考设计中、两个子电路"桥式整流器"和" boostccmdcm"。 如何获得此类子电路? 如何对它们建模? 还是直接提供?

我想详细了解设计仿真。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    这两个子电路均已加密。 是否有您想要仿真的特定场景?

    如果您正在寻找有关 PFC 升压的更多资源、这些资源可能对您有所帮助:
    www.ti.com/.../slup203.pdf
    www.ti.com/.../slup093.pdf
    www.ti.com/.../slup087.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Benjamin
    我正在寻找265- 440V 交流输入 PFC 前置稳压器。 我想对其进行仿真。
    谢谢
    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    TINA 和 pSPICE 中提供了一些模型。 您可以根据您的应用修改模型中的输入/负载条件。 这是您需要的吗?

    对于 CCM/DCM 中的升压建模、电源拓扑手册可能对您有所帮助。 它包含升压功率级的电压/电流公式: www.ti.com/.../slyu036.pdf

    此致、
    本·洛夫