This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898C:PMI8952+BQ25898C CAN#39;t 为 QC 3.0获取6~7V 电压

Guru**** 2814735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898C, BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612919/bq25898c-pmi8952-bq25898c-can-t-get-6-7v-for-qc-3-0

器件型号:BQ25898C
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ25890H

大家好、

我的客户正在使用 PMI8952 + BQ25898C 进行 QC 3.0。

它在 QC 2.0下工作正常、但对于3.0、电压直接高达9V、无法获得6~7V 电压。 如果拆下 BQ 部件、则稳定的充电功率为6.8V。

由于我们没有软件源代码、您能不能帮助提供调试提示?

非常感谢您的支持、

Kevin Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    bq25898C 没有 D+/D-、并且不应对适配器电压产生任何影响。 什么是 PSEL 电压电平? 如果 PSEL =低电平、则输入电流限制为1.5A。 898C 默认禁用充电。 启用充电后、适配器能否提供1.5A 电流以及 PMI8952消耗的任何电流而不产生压降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    适配器可提供3A 电流而不会出现压降。 PSEL 拉至低电平。

    您知道谁已经将其用于 QC 3.0吗?

    您是否意味着 PMIC 需要通过 GPIO 控制此辅助充电器?

    非常感谢、

    Kevin Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您能否详细说明客户如何使用 QC2.0/3.0适配器执行握手? 我假设主机正在处理握手。

    正如 Jeff 提到的、898C 没有 D+/D-线、用于与适配器进行握手以协商更高的输出适配器电压。 PSEL 仅影响输入电流限制。 QC3.0适配器的输出阻抗是否与 QC2.0不同?

    我们有与 HVDCP 适配器握手的器件、例如 QC2.0、例如 bq25890和 bq25890H、但这些器件使用 D+/D-线路进行握手。