This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:数据表和 EVM 上 SW 节点的0 Ω 电阻器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613964/tps40322-0ohm-resistor-in-sw-node-on-datasheet-and-evm

器件型号:TPS40322

大家好、

在第33页的数据表中、原理图中有从开关节点到 SW 引脚 R27和 R30的电阻器。 类似的电阻器也位于 EVM 上。 它们的用途是什么? 用户指南的数据表中没有任何说明。 我了解该电阻器与引导电容器串联、但以前从未见过该电阻器。

最好的雷加

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果在运行期间开关节点上出现较大的负电压尖峰、则可以将开关节点和 SW 引脚之间的电阻更改为几欧姆、以减轻 SW 引脚和 PROVENT SW 引脚上损坏的应力。

    谢谢