This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:UCC27511未找到*。tSC 文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613599/ucc27511-ucc27511-not-found-tsc-file

器件型号:UCC27511

大家好、

我计划在我的项目中使用 TI UCC27511。 目前、我们使用 TINA 来仿真功能、但我在 TI 网站上找到了 PSPICE 模式。

我是否知道如何将 PSPICE 转换器用于 TINA *。TSC 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我是高功率驱动器组的应用工程师。

    是的、您可以将 PSPICE 模型转换为 TINA。 我们提供了一个有关如何执行的培训视频、其中介绍了该过程: training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator

    如果您的问题已得到解答、请按验证按钮。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    目前我正在关注另一个帖子、尝试设置*。tSC 文件、但始终失败...

    您能帮我提供 UCC27511 *。TSC 文件吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../1924834

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经从 PSPICE 文件中创建了 UCC27511.TSC 文件。 请告诉我这是否可行。

    如果您的问题已得到解答、请按验证按钮。

    此致、
    Mateo

    e2e.ti.com/.../UCC27511.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢你的帮助。
    请问您如何修改 PSPICE? 我需要知道哪个部件发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在这里观看了培训视频:

    并从您提到的 e2e 帖子中收到相同的错误。 因此、我必须打开.cir 文件并从 d_D1子电路中删除 Params:、宏工作正常。

    此致、

    Mateo