This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:过流检测

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611040/bq77905-over-current-detection

器件型号:BQ77905

您好!

我计划在我的项目之一中使用 BQ77905、但我有疑问。 对于放电保护中的过流没有特别的决定。 它说过流检测电压可以在10到85mV 之间、但没有关于如何设置这些电压的信息。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    bq77905出厂时已编程。 对于过流保护、器件的可能范围为10mV 至85mV、数据表中的表3汇总了可能的选项。 但是、每个设置的特定器件型号都有一个值。 有关当前可订购的配置、请参阅表2。 如果您对当前不可用的配置感兴趣、请联系您当地的 TI 代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您有配置所需的设置、您会发现它对您的未来设计很有帮助、您可以在此处发帖。 它可能有助于定义未来的器件版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 bq77905的文档中、建议使用1m Ω 的 Rsns。 如果我决定使用2或5m Ω、是否会导致问题? 以及为什么该 IC 中有两种不同的 OCD。 我无法从这些文档中完全理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq77905感应输入可响应电压电平。 更改感应电阻器没有问题、您可能会注意到 EVM 使用了10m Ω 电阻器。 由于 bq77905阈值在出厂时已进行编程、因此要更改电池设计的电流跳闸点、请选择不同的配置(bq77905xx)或更改检测电阻。 当然、无论感应电阻器的功率耗散是1m Ω 还是另一个值、都要做好规划。
    bq77905具有2个 OCD 阈值、OCD2具有更高的阈值、可实现更短的时间。 您可能会认为 OCD1限制了最大稳定电流、而 OCD2限制了最大浪涌电流。 对于短路或重载情况、SCD 在极短的固定时间内提供更高的阈值。