This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:自动负载检测和自动升压移动电源

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ24250, BQ25890H, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613620/bq25895-auto-load-detection-and-auto-boost-power-bank

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ24250BQ25890HBQ25898

我正在尝试设计一个无需按钮即可让移动电源 IC 启动升压操作的移动电源(5V 1A)、假设需要 一个负载感应类型电路。  借助 BQ25895或 BQ24250 IC、我是否可以使用任何拓扑或其他 IC 器件来实现这一目的? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    bq25895专为移动电源而设计。 它可被配置为在输入适配器被移除几毫秒后自动提供 OTG 5V、其 PMID 引脚上高达3.1A 的电源轨。 Bq24250未集成 OTG 升压、需要外部升压转换器。 当您提到负载感应时、您是否需要在 OTG 轨上提供1A 过载保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说 IC 会在升压转换器的整个使用过程中激活升压转换器? 是否有一个计时器可在空载时关闭升压模式? 如果保持升压模式、IC 将使用多少功率。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种方法是否会消耗电池电量? 何时处于待机状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、IC 将激活升压转换器、PWM 模式下的典型消耗电流高达 I (BOOST)= 5mA、如果配置为 PFM 模式、则要少得多。 第13页的数据表图3显示了 PFM 模式下的效率。 没有可自动关闭升压模式的计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将其配置为在 PFM 模式下运行? 进入 PFM 模式后、如果 IC 上的负载增加、它仍然能够提供为移动设备充电所需的1-2安电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我弄错了。 bq25895在升压时不具有 PFM 模式、仅在降压(充电)时才具有 PFM 模式。 下一代器件、QFN 中的 bq25890H 或 WCSP 中的 bq25898、在升压时具有 PFM 模式、但其升压输出返回到 VBUS 引脚。 此外、它们还需要 I2C 通信来启用 OTG 操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使器件处于开启状态
    PFM 正常运行、并在连接更大的负载后转换为 PWM? 你看到我的正确方向了吗? 只是希望减少浪费的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  启用 PFM 后、轻负载时从 PFM 自动转换到重负载时的 PWM。  PFM 模式的唯一缺点是纹波电压略高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反之亦然? 在 PFM 模式下、IC 消耗了多少功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 bq25890H 数据表规格、在 PFM 模式下、升压模式下的典型静态电流为3mA。