This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:BQ24166

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24166, TPS2413, TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611845/bq24166-bq24166

器件型号:BQ24166
主题中讨论的其他器件: TPS2413TPS2419

大家好、

我们的一位客户希望使用 BQ24166进行设计、他有以下问题

1.是否可以在没有电池的情况下使用? 在某些情况下、他不希望连接电池、而只是像使用开关模式降压电源为系统负载供电一样使用电池。

2.在同一情况下、他希望使用多个并联的 BQ24166为电池充电(每个充电器1个电池)。 他是否会通过并联这些器件而遇到任何问题?

您认为是否有更新的器件或更好的器件可以实现此应用?

此致

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    关于1、是的、bq24166可在没有电池的情况下使用。  只需拉高/CE。

    关于2、 通过并联、您意味着 仅 IN/USB 引脚 或 SYS 和 BAT 引脚?  SYS 引脚不能并联、因为每个充电器都会尝试调节到不同的电压、并可能将不受控制的电流驱动到其中一个电池中。

    需要双输入充电器的输入源是什么?  电池容量和充电电流是多少?  bq2416x 系列是 TI 提供的唯一双输入开关充电器。  如果可以选择、我们可以使用外部组件将单输入充电器转换为双输入充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、
    非常感谢您对此的回复。

    我们的电池充电器产品系列中是否有也可以并联系统引脚的器件? 如果不是、如果电池与系统引脚并联、可以采用什么解决方案?

    在某些应用中、客户有一个电池通过 WPC 充电。 在其他一些应用中、客户使用两节或三节电池、并希望为每节电池配备一个 bq24166。 所有 bq24166的输入功率都相同、VSYS 也可能相同。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    我不知道有任何 PowerPath 充电器可以将其 SYS 引脚连接在一起、而无需在或配置中使用(理想)二极管来防止电流从充电器 SYS 输出回流到另一个电源。  TI 生产了理想二极管 ORing 控制器(TPS2413和相关系列)、用于控制外部 FET、从而实现理想二极管或。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个类似的问题、涉及将两个 bq24166器件并联。  是否可以在两个 bq24166器件之间平均共享 VSYS 的负载?

    例如、我有一个可能高达3A 的负载。  锂离子电池可以根据供应商的放电率数据表来提供电流(尽管它不会持续很长时间)。  我计划使用双并联充电将两个 bq24166器件之间的负载分开、并为 SYS 并联输出 、如此处"使用双充电器进行更快速、温度更低的充电"一文的图3所示:  

    该文章的下图显示了连接到单个电池的两个器件的 BAT 引脚、而"SYS"仅由单个器件供电:

    如果使用类似的架构、使用 TPS2419理想二极管或在 VSYS 线路上、如下图所示、这是否可以接受?

    提前感谢您的帮助!

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    在将 SYS 引脚连接在一起时、您将需要理想的二极管。 或中的电阻器将有助于但完全确保平等共享、因为一个转换器将始终调节到略高于另一个转换器的电压。