This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:时间漂移问题

Guru**** 2581125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613757/lp5907-q1-drift-over-time-questions

器件型号:LP5907-Q1


团队、  

您能帮助解决我客户的问题吗:

相关器件:

               LP5907QMFX-2.5Q1

说明

               线性稳压器 VIN = 5V、Vout = 2.5

开放式问题

  • 如果输入电压始终是某种标称值、即5V、则线性稳压器是否会随时间推移而漂移?
  • 是否有可能漂移超过输出的2.5V?
  • 假设的漂移是否始终低于标称电压?
  • 获得标称输出电压所需的最小输入电压是多少?
    • 绝对最大额定值表示最小值为-0.3V (我假设不会损坏)
    • 建议运行条件 Vmin 为2.2 (我假设这是答案)
    • 对于汽车应用、PCBA 的寿命为10年。  如果运行是恒定的、我是否可以预计该器件上会发生漂移?

 谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Viktorija

    蓝色显示我的答案

    • 如果输入电压始终是某种标称值、即5V、则线性稳压器是否会随时间推移而漂移?  一般而言、由于我们的 LDO 是电源管理产品、而不是基准电压、因此它们没有指定特定的漂移随时间的变化、通常用于所有条件下的精度都比任何特定点的单个单元的精度更重要的应用 (温度、输入电压、输出电流、时间等) 因此、我们的测试针对的是总体精度、而不是单个器件的输出电压从一个时间点到另一个时间点的变化。  
    • 是否有可能漂移超过输出的2.5V? 由于温度漂移、输出漂移可能略高于标称设置的2.5V、但漂移不应高于数据表指定的精度。  
    • 假设的漂移是否始终低于标称电压? 如果我们讨论温度漂移、输出通常以抛物线 y=-(x^2)的方式漂移。 如果我们讨论的是随时间推移而产生的漂移、这不是 LDO 的标准测试、因此、由于我们测试的目的是确保输出仍然符合总体精度规格、因此未知单个器件会随时间变化。  
    • 获得标称输出电压所需的最小输入电压是多少? 为了使 LDO 调节输出电压、输入电压必须大于或等于输出电压加上应用负载电流的压降电压(Vin>=Vout+Vdo)。 因此、对于2.5V 的标称输出电压、负载电流为250mA、Vin>=2.75V。  
    • 绝对最大额定值表示最小值为-0.3V (我认为不会损坏)是的、绝对最大额定值是针对避免损坏器件而指定的。  
    • 建议运行条件 Vmin 为2.2 (我假设这是答案)对于该器件、Vin (min)为2.2V、是 LDO 开始运行的点、 但是、如果标称输出电压高于 Vin (min)、则 LDO 将处于压降状态、并且在 Vin >= Vout + Vdo 之前不会调节输出。  
    • 对于汽车应用、PCBA 的寿命为10年。  如果运行是恒定的、我是否可以预计该器件上会发生漂移? 如上所述、漂移随时间变化不在典型的 LDO 规格中、但在执行长期可靠性 应力测试后测试了整体精度、以确保器件仍然符合 EC 表中的精度规格。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。