This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:过压阈值变化

Guru**** 2596475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613395/bq77905-change-over-voltage-threshold

器件型号:BQ77905

你(们)好

我想将 bq77905用于 LFP 电池

最大可接受电压为3.7、但 IC 过压阈值约为4.2

如何更改该阈值?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahdi 您好、
    阈值在出厂时进行编程、仅可订购表1和表2中的配置。 到目前为止、没有人想要足够的容量让 TI 生产具有 LFP 阈值的器件。 对于 LFP 器件、您更喜欢哪些阈值、或者如果将来有版本可用、可以接受哪些阈值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道 TI 是否有任何决定在近似引信中生成 LFP 配置的参数1?
    为了回答这一问题、可以在使用负载进行实验后确定参数、但我认为3.7V 左右的电压对于过压很好。 介于2到2.5V 之间的电压足以应对欠压情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahdi 您好、
    LFP 版本不是即时发布的、但我们希望在需求充足时生成一个或多个版本。 如果其他读者对 LFP 单元有配置建议、请发布、这可能有助于定义通用配置。 如果您有卷需要、请联系您当地的 TI 代表。