This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:关于客户使用条件

Guru**** 2520570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613893/tps53515-about-customer-use-condition

器件型号:TPS53515

您好!

您能 就客户的使用条件提供建议...
客户状况为:
Vin=5V、Vout=1.2V、Iout≒4A
FSW=850kHz、L=6.8uH、Co≒150uF

由于使用了6.8 μ H 电感器、客户担心工作稳定性。
请提供您的建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    客户为什么要使用6.8uH 电感器? 来减少输出纹波?
    通常、大值电感器和电容器会降低交叉频率、从而导致不良的瞬态性能、并且还会存在环路稳定的风险。 根据 WEBENCH、它会重新命令2.2uH 和300uF (Cout)。 因此、选择 Cout=150uF 和 L=4.7uH 可能会更好地平衡输出纹波和瞬态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能会有一些问题。 建议的纹波电流为输出电流的25%至35%。 在计算电感器值0.894uH (最接近标准值1uH)的情况下。 此外、该 LC 组合将输出滤波器双极点置于5kHz。 它应靠近纹波注入零对齐。