This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180设计计算器

Guru**** 2480685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613585/ucc28180-ucc28180-design-calculator

器件型号:UCC28180

大家好

如果我们问 UCC28180、您会介意吗?


 在 UCC28180设计计算器上、有" 反向恢复电荷"描述。
我们从未在二极管的电气特性中看到过此参数。
它是否取决于我们使用的二极管?
如果你有一些信息,你能给我们吗?


我们无法理解"输出保持时间(典型值为一个线路周期的所需线路周期数"。
那么、您能告诉我们详细的信息吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hirotaka Matsumoto
    UCC28180EVM 使用 C3D04060A 二极管。 根据数据表、它具有10nC 的反向恢复电荷(或总电容电荷)。 您需要检查数据表中所使用的任何器件
    2、保持时间可以以 MS 或行周期的形式指定。 如果输入线路频率为50Hz、则一个线路周期相当于20ms、两个线路周期将为40mS、依此类推。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San

    感谢您的回复!

    我们还有一个有关"所需的最小输出电压"的问题。

     我们应该配置多少这个值?
    例如、最小电压(85V)×√2

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    计算器中使用的术语令人困惑、可能需要一些解释。
    "所需的最小输出电压"是需要在您的设计要求中指定的电压。
    例如、如果高电压输出为400V 且输入交流电已移除20ms、则输出电压开始衰减。
    "所需的最小输出电压"是您的系统可以支持的 PFC 输出的最小可接受输出电压。
    例如、在高压直流电源上的稳压器开始关断之前、400V 输出可能会衰减至325V。
    该电压和中断时间设置输出电容值
    此致
    John