This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:CAN't 限制已编程到 bq24161充电器中的充电电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530-G1, BQ27530EVM, BQ24161, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613560/bq27530evm-can-t-limit-charging-current-programmed-into-bq24161-charger

器件型号:BQ27530EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27530-G1BQ24161BQSTUDIO

在当前项目中、我使用的是 bq27530-G1电量监测计以及 bq24161电池充电器。 为了进行评估、我使用的是 bq27530EVM、它随两个器件一起提供。 为了符合电池供应商数据表中给出的充电电流要求、它不应超过0.5C、相当于大约550mA。 bq24161提供了“电池终止/快速充电电流寄存器”,从而能够定义充电电流的最大值 ICHRG[4:0]。

在我的应用中、此寄存器的配置应由电量监测计完成。 即使可以在 bqStudio (下图)中查看 ICHRG[4:0]位的状态,电量监测计的闪存设置(充电器信息中的寄存器00至寄存器07)中显然没有允许设置其值的字段。 这意味着、按照我的理解、编程到充电器中的充电电流将仅取决于算法计算的电流。 使用 bq27530电量监测计作为电池充电器的主机、是否有任何方法可以实际定义充电电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Tiago

    充电器的控件位于以下数据闪存...see 附件中:

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我可能在这里遗漏了一些东西、但如果您检查所有充电器控件、则没有直接设置 ICHRG[4:0]状态的选项。 我希望将编程的充电电流限制为550mA。 我发现这种情况的唯一方法是将"温度表"下的"充电电流 Tx"设置为0.5C、但这需要启用 MLC 算法、我现在不想使用它。

    你有什么建议吗? 非常感谢。

    Tiago