This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65250:TPS65250应用问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65250, TPS65251-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613806/tps65250-tps65250-application-problem

器件型号:TPS65250
主题中讨论的其他器件: TPS65251-1

你(们)好

使用 USB5V 作为 TPS65250输入并生成1.3V 1.8V 3.3V 电压的客户有多个应用问题。

我们在 EN 引脚中使用电容器来控制时间序列。 但是、如果客户插入5V 电压并插电并再次插电、如何确保电容器完全放电?

2.如果5V 输入上升压摆率非常低(20-30ms 0-5V)、它是否会对输出和时间序列产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel

    1。
    IC 具有放电时间使能引脚(TD)功能。 (请参阅数据表的第7页。)
    它可以确保 EN 电容器完全放电。
    TPS65251-1与 TPS65250类似、它们具有相同的 IP。
    在 TPS65251-1的第13页中、有一个时间图可供参考。
    www.ti.com/.../tps65251-1.pdf

    2.
    在典型应用中、请参阅 EVM 测试 条件、Vin 斜率= 5V/30mS 没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚的谢谢。