This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65283:EN1和 V7V 之间的关系

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613270/tps65283-the-relationship-between-en1-and-v7v

器件型号:TPS65283

您好、先生:

根据我们的测量、当 Buck1使能被拉至低电平(禁用)时、V7V 将下降至0V。

一旦 V7V 降至0V、通过开关的输出功率将被切断。 是预期的

 TPS65283的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在 EVM 上检查了、

    当 EN1 =低电平时、V7V 出现、为6.3V。

    因此您的测试结果异常。

    请仔细检查 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    如果拉低 ENx 为低电平、0.4V 将关闭 LDO 并导致 SW_OUT 关闭?? 客户测试波形为偏斜:

    是这样吗?  还有其他可能导致 SW_OUT 关闭??

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次检查 EVM。   

    当 EN1和 EN2 =低电平时、V7V 将拉低、LDO 关断、 电源开关关闭、因此 SW_OUT 也拉低 。

    我看不到您的波形、您能否再次发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马您好:

    波形作为附件、请帮助再次确认。

    只需检查器件中的操作是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    操作正确且 符合设计。