This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:关于 TPS53667的功能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613794/tps53667-about-the-function-of-tps53667

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: TPS53681

降级器、

    您能不能帮助您仔细检查 tps53668的功能、

    客户需要6相模拟 PWM 控制器来设计12v 转0.84v/140A 的电源,tps53667适合以下需求? 非常感谢。

1.12V 至0.84V、(0.8V 至0.8V 可调节电压)、Iout=140A、无法经历过冲过程。
2.6相 PWM 模拟 PID 控制器。
使用 PMBus,CAN 远程传输。
纹波1%@20Mhz。
电压调节精度:±0.25%。
动态:±3%(140A 阶跃)
℃温度:-10℃~55 ̊ C。
环境速度:200LFMe2e.ti.com/.../tps53667.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、

    是的、TPS53667可以满足这些要求。 您还可以考虑使用 TPS53681、这是一款更新版本的器件、也可满足此规格。

    此致、

    Weidong