This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176EVM-HP:将 EVM 从36Vin 修改为55Vin

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613800/lm5176evm-hp-modify-evm-from-36vin-to-55vin

器件型号:LM5176EVM-HP

您好、先生、

如果我需要55Vin 进行 EVM 测试、应该更改哪个组件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该能够支持55V 输入电压。 一个主要问题是 Q1-Q3、因为它们的额定电压仅为60V、与55V 输入电压相比没有太大的裕度。 您可以考虑使用80V MOFET。