This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电池保护

Guru**** 2546820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613202/bq25703a-battery-protection

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

尊敬的先生:

我在移动电源设计中使用了 BQ25703A。 我注意到、电池有很多保护功能。  在 实际设计中、它是否需要 bq297xx 系列等其他电池保护芯片?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq297x 控制背靠背 FET。 它可以防止过度充电或过度放电。 我希望将其作为主要保护。  bq25703A 无法阻断过放电流。 例如:系统仅电池短路时、即使 bq25703A FET 关断、电流也会流经 BATFET 的体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    好的、我看到了。

    这是另一个问题。 BQ297x 具有背对背 FET、BQ25703具有电池 MOSFET。 现在、BQ297x 可以提供足够的保护、BQ25703 MOSFET 是否可以节省?  您知道、电力线中的 MOSFET 越多、效率损失就越大。   MOSFET 很大 、需要更多 的 PCB 面积、而 PCB 面积和热量在移动电源应用中至关重要。

    谢谢

    BR

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATFET 还可以在 LDO 模式下工作、 以便在电池电压过低时控制预充电电流。 我不确定 bq297x 是否具有此函数。

    因此、您可以使用 bq25703A 的 BATFET 和 bq297x 的放电 FET。 请检查 bq297x 团队(电量监测计)、以查看 bq297x 是否只 能支持放电 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    谢谢

    BR