This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1_bqEASY-SW:写入 SMB cmd 00字0006失败;同时电池组电流校准失败

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613741/bq20z45-r1_bqeasy-sw-write-smb-cmd-00-word-0006-fails-also-pack-current-calibration-fails

器件型号:bq20z45-R1_bqEASY-SW

多年来、我们一直使用 bqEASY 成功地通过 EV2300将.DFI 文件加载到 bq20z45R1中、根据我们的喜好进行配置、校准电流并启用监测。 我们只能使用我们可以使用的唯一工具。 我们自动执行击键和鼠标点击、因此与设置相关联。 现在从 XP 过渡到 Windows 7 (是的、晚了?) 河城有问题。 我们的大多数操作都是正常的、包括读取所有芯片寄存器、

但是、在 Windows 7 PC 中写入 SMB 命令00时、如果在旧的 XP 计算机中正常工作、则写入0006字以同时打开充电和放电 FET 会失败。 此外、bqEASY 校准屏幕中的 PACK 电流校准无法执行校准。  我们将相同的硬件用于旧机器、一切都很好。

我们认为、可能会导致这种情况的 PC 之间存在命令计时差异。 我们已经尝试过最新的 EV2300驱动程序、并注意到它们使 EV2300成为 HID 设备、而不像以前那样加载 T!bq80xx 驱动程序。  我们无法确定如何从 PC 中驱动 HID 驱动程序以尝试 ol TIBq80xx 驱动程序。 在另一台 XP 计算机上进行新安装也证明很麻烦。 如何从 PC 上删除 EV2300的 HID 驱动程序? 驱动程序存储文件夹已锁定。

我们已经尝试过 EV2400、结果相同。 我们可以访问芯片、读取寄存器、加载.DFI 和启用。 但校准常数在电池组电流校准期间不会更新。 我们无法使用命令00 of 0006让 FET "手动"开启。

帮助!、在旧 PC 死机之前、我们是 SOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ken

    当您安装 bqEASY 时、您是否以管理员身份进行安装?让我与我们的工具团队联系、看看他们是否可以提供任何其他帮助并返回给您。 我也向您发送了一个朋友邀请函、以方便沟通

    谢谢
    Onyx