This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011无输出

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612241/lm25011-no-output-from-the-lm25011

器件型号:LM25011

使用 LM25011和以下参数:VIN =+25V 至+32V、Vout = 15V、1.5A、我精确地实现了电路、如 WebBench 所示。 电路无法产生任何输出。 我不明白为什么。 我已将电路与负载完全隔离。 我添加了一个小的仿真负载(15mA)。 似乎什么都不起作用。 对于纹波电压、我没有做任何特殊的事情(我不确定这是否是问题)。 我可以说、RT 节点保持在0.1V 以下、输出上升到大约0.8V、而不是更高。 输入电压大约需要6ms 才能达到~15V、大约需要14ms 才能达到+28V。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    请分享设计的原理图和布局。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 要遵循的布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    验证 bootcap 连接以及 RT 连接。确保 CS toCSG 不是开放连接。
    探测输入电压以及开关节点。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bootcap 和 CS/CSG 连接看起来都很稳定。  下面是布局。 我只能捕获顶层、但我做了一些注释、希望能澄清。

    我将看到我可以在请求的节点上提供的探测图像。

    谢谢、KL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,KL,

    设计布局中似乎存在多个问题。 两个主要的电流环路传导电流、开关速度非常快、因此、这些环路必须尽可能小、以最大限度降低传导和辐射 EMI。 第一个环路由 CIN 形成、通过 VIN 至 SW 引脚、Lind、COUT 并返回 CIN。 第二个电流环路由电流感测 RS、 二极管、Lind、COUT 和返回 RS 形成。 从 CSG 到 CIN 接地端的接地连接应尽可能短且直接。

    您可以将 EVM 用作布局的参考。(请参阅小型旁路电容器 CIN 等)  

    在您的设计中,您可以轻松地为该层中的覆铜进行接地。 布局是一个主要因素,但如果连接正确,则应进行切换并为我们提供有效的输出。  

    您能否确保外露焊盘(电源焊盘连接到 GND)。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在试验电路板上完全重建此电路、但它仍然无法正常工作。  我认为部件或 WebBench 存在根本错误。 我想我只会选择另一个器件并放弃这个。  在应该即插即用的东西上已经浪费了太多时间。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您对电路进行试验电路板时,如何确保电源板连接到 GND ?一种更简单的评估方法是  
     订购 EVM 并根据新的设计要求更改电路。  


    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将一根导线焊接到 PowerPAD 并将其引出至 GND 节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    您可以订购 EVM、并且可以非常轻松地根据要求进行配置。 您只需更改 Ron 和反馈电阻器,就可以了。

    ----阿姆布雷什