This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:电压输出

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613706/bq25700a-voltage-output

器件型号:BQ25700A

您好!

我想将 BQ25700A 与2S 电池(7.4V)搭配使用、但我不知道同一输出端的电压是多少。  

我认为在 VSYS 端口中、当电池正在充电且充电器连接到电源输入时、我将具有8.4V 的电压。 但是、如果断开电源、电池的输出电压将为7.4V。

是这样吗?

在辅助情况下、有一种方法可以通过 SMBus 命令断开输入、因此输出将为7.4V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将2S 电池连接到 SRN 输出;将 CELL_BATPRES 设置为2S。
    当输入源可用时、它可以支持系统负载。 您还可以启用充电器。 如果蓄电池电压过低、系统电压将保持高于最小系统电压设置。
    当输入源不可用时、BATFET 将打开。 电池的输出电压为7.4V。 没错。

    bq25700A 具有学习功能。 它可以关闭 Q1并打开 BATFET、输出将为7.4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当输入源可用且同时充电时、输出端的电压是多少?

    如何关闭 Q1和开启 BATFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入源可用且同时充电时、输出端的电压是多少?
    如果电池电压低于 VSYS_MIN、系统电压输出将为 VSYS_MIN
    如果电池电压高于 VSYS_MIN、当充电被启用时、系统电压输出将与电池电压相同。

    如何关闭 Q1和开启 BATFET?
    启用充电选项寄存器中的"学习"位。