This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:Fusion Power Designer 工具- XML 文件中反映的错误引脚

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612166/ucd9090-fusion-power-designer-tool--wrong-pin-reflected-at-the-xml-file

器件型号:UCD9090

您好!

对于 XML 文件内容和工具版本、我们只想提出几个问题。

我们看到 在同一版本的 Fusion 电源设计工具中创建的 XML 文件之间的数据差异。 我们在系统复位功能中观察到这一点

在 中创建了"Proto2_UCDImage_6Jul2017_Rev1-0.xml"文件和"Proto2_UCDImage_5Jul2017_ver.xml"  2.0.120.

如果我看到复位引脚上的条目、一个文件显示"复位引脚:2、低电平有效"、另一个文件显示"复位引脚:引脚12 FPWM3_GPIO7、低电平有效"

我们使用的 Fusion Power Designer 工具版本为2.0.120

然后、我们迁移到了工具版本7.0.18。 "Proto2_UCDImage_19Jul2017_Rev1-0.xml"文件是使用此新版本创建的。

在此文件中、RESET 引脚详细信息显示为"复位引脚:2、低电平有效"  

如果您可以在工具内部参考映射、我们已为 复位 GPO 映射"Pin12 FPWM3_GPIO7"。 物理上它工作正常、我们可以从分配的引脚#12获取复位信号。

那么、为什么 XML 文件显示为 Pin 2? 这使我们担心实际映射会在工具和 XML 文件中的数据之间退出。

在同一系统复位线路中、GPI 跟踪释放延迟条目在使用 V2.0.120生成的文件中以"微秒"的形式给出、在 V7.0.18中以"毫秒"的形式给出。

但我们可以看到、GUI 设置和实际物理测量显示为60毫秒。 希望这可能是在最新工具版本中得到纠正的工具问题。  

请找到我在内容和快照中提到的 XML 文件以解释差异。

请提供您对这些问题的意见。

此致、

Felix。

e2e.ti.com/.../UCD_5F00_Tool_5F00_Queries.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Fel

    感谢您的发现。

    第一。 我们将更正此错误以确保将正确的描述链接到 IO。

    2。 系统复位不支持微秒分辨率。 我们在新的 GUI 中将其修复为具有毫秒

    如果您真的想比较项目文件、我建议您使用 GUI 中的项目比较工具、该工具将比较原始数据以减少混乱。

    该工具位于 Tools->Device/Project Configuratio Compare 下。

    谢谢

    Yihe