This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:最大功率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613533/lm3492-maximum-power

器件型号:LM3492

您好!

从 LM3492数据表中可以看出这一点  

以15W 的最大功率驱动两个独立可调光 LED 灯串
输出电压高达65V

如果 我驱动2个灯串、每个灯串具有10个 LED、6.2V x 20 = 124V (125mA 驱动电流)= 15.5W、会发生什么情况。

此设计是否可行?  

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK、

    这可能是好的。 但它实际上取决于输入电压。 在最低输入电压下可能很困难、但如果您使用的是12V 或24V 输入、则应该足够简单、因为您不会接近电流限制。

    此致、

    克林特