This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409N 驱动器设计问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612501/lm3409-lm3409n-driver-design-problem

器件型号:LM3409

我在使用 LM3409驱动程序时遇到问题。 此降压稳压器不工作。 它只是将输入电压(24V)传递到输出。

设计规格(我附上了原理图)

VIN:24V、  

输出电压 :12V

电流:1.2A

我通过调节 Iadj 引脚上的电压来进行调光。  最初、我将使能引脚连接到24V、后来我一直保持断开状态。 它 对驱动器的工作没有任何影响

由于我已连接一个 LED 条(4个串联 LED、变频-3V/LED)、因此 LED 条应按照设计开启。但由于输出为24V 而不是12V、因此 LED 条不工作、因此我已串联连接2个 LED 条及其工作

 LED 的调光也非常有效。

我的问题是、根据设计规格、输出应为12V。

 我可能缺少一些明显的东西。

有关如何解决此问题的任何想法都将非常有帮助。

感谢 You.e2e.ti.com/.../leddriverlm3409.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidya、

    在我看来、根据原理图、漏极和源极看起来是相反的。 如果是这种情况、您真正需要的就是 从 VIN 到输出的 FET 体二极管。 如果情况不是这样、请告诉我、我们可以进一步调查。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克林顿。

    我已调换了漏极和源极连接、但问题仍然存在。 输出为24V 而非12V。
    我已选中"无负载"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidya、

    负载连接的情况下、这是正常运行的。 LM3409将打开开关并保持打开状态、直到达到电流感应电阻器中的峰值设定电流、然后开始正常开关。 如果输出为开路、则电流永远不会增加到峰值、因此开关将无限期保持开启状态(或直到其被禁用)。 您需要使用负载进行测试以确保正常运行、因为这是电流稳压器、而不是电压稳压器。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、克林顿你是对的。

    但即使在连接负载后、输出电压也是24V。
    当 Vadj 为1.24V 时、峰值电流(在我的应用中为1.2A)流经 FET、同时由于高电流而导致峰值电流发生变化。
    对于 Vadj:0-1.24V、电流应在0-1.2A 之间变化、输出电压应接近12V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidya、

    您是否已验证您使用的 LED 灯串的正向电压? 如果串式电压接近输入电压、则它将以100%占空比模式运行、开关将保持开启状态。 如果 VF 接近 Vin、则您甚至可以具有大约正确的设定电流。

    我问的原因是、如果您使用24V 输入连接了一个12V 的灯串、并且 FET 持续保持导通、那么您的电流将会消失、LED 将会烧断。 防止损坏 LED 负载的唯一方法是对输入电源进行电流限制、即使是这样、12V 的灯串仍会接近 12V。

    此致、

    克林特