This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:如何解决故障0b1000?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612517/emb1428q-how-to-resolve-fault-0b1000

器件型号:EMB1428Q

您好!

我通过 PIC24FJ128GA204微控制器控制模块

 

由  SPI 控制的 PIC 控制 EMB1428。

 

我们已经命令 EMB1428、但它返回错误(1000) 消息、并且 EMB1428确实连接了目标单元、但在看门狗计时器的持续时间内它不保持其状态。 只要我们继续发送命令、所选单元格就会连接、但一旦我们停止、就会断开连接。  

 

此致、

 

Romain B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Romain、

    错误代码(1000)表示 NCS 引脚在 DONE 引脚转换之前转换。 您是维护芯片选择引脚还是只是对其进行脉冲? 尝试增加 NCS 引脚信号的持续时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了您的建议、EMB1428不会返回错误(错误代码1010)、但当我发送充电或放电 命令时 、晶体管保持断开状态、因此 电池不会充电或放电。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Romain、

    恐怕我不太关注...错误代码1010表示 EMB1499 (010)上存在次级侧过流事件。 该故障会阻止 EMB1428关闭 FET 开关。