This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:设置 VBSEL 引脚的时序

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613564/bq24038-the-timing-to-set-vbsel-pin

器件型号:BQ24038

尊敬的所有人:

 当我们应该更改 VBSEL 设置时、是否有建议的时序?

或者、当我们 应该更改 VBSEL 设置时、是否存在不建议的时序?

例如、我们在电池充电期间是否不能更改?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    VBSEL 置位(当 VBSEL = LO 时、充电电压= 4.2V)或(当 VBSEL = HI 时、充电电压= 4.36V)。 如果保持悬空、则 VBSEL 默认为4.2V。 没有建议的更改时间。
    -Raheem