This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:演示板 FET 与建议的启动顺序短接

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613328/ucc27714evm-551-demo-board-fets-shorted-with-recommended-starter-sequence

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC27714UCC28950

我们遵循了该板的建议电源定序、并出现了 Q1和 Q3 FET 故障。  我们首先提供400V、开启2x 12 V 电源、然后立即出现输入短路。  是否有其他建议的启动顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您关注 TI 控制器和驱动器产品。 我们很遗憾您对 UCC27714 EVM 有任何疑问、我是 TI 的应用工程师、将为您提供帮助。

    我看到电源序列是先给400V 总线加电、然后再给两个20V 偏置电源加电。 您能评论一下您为偏置电源供电的顺序、还是同时为这两种电源供电?

    我将查看 EVM 文档以确认是否存在超出目前所述的优先电源序列。

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们几乎同时为它们加电、我认为初级侧12V 的电压略高于次级侧控制器电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我是与 Richard 一起工作的另一名应用工程师。

    关于 VBIAS 和 VBIAS2、我认为 VBIAS2应该在 VBIAS 之前打开。
    原因是 VBIAS 为 UCC28950供电、后者激活软启动。 我们希望在启动其他电源后进行软启动。

    请告诉我们这是否解决了您的问题、然后我们可以更新用户指南。

    此致、
    Mateo