This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:MOS 参数

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613687/tps548a20-mos-parameters

器件型号:TPS548A20

您好!

       TPS548A20 30V 电压的内部 MOS 参数吗? 由于客户问题、VIN 可能具有超过30V 的尖峰电压、因此请请求 MOS 规格。 谢谢你。

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET 的额定电压为25V。有一定的裕度、但我们不建议任何超过25V 的电压或超过27V 的瞬态电压