This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:bq25890 /是否可以禁用电池过放电保护?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613673/bq25890-bq25890-can-disable-battery-over-discharge-protection

器件型号:BQ25890

您好!

现在、我的客户考虑 bq25890并询问 电池过放电保护是否可以禁用。 因为他们评论 说、最近可以使用低至大约2V 的电池正在释放。 因此、请就以下问题发表您的意见。

  1. 它们是否可以禁用电池过放电保护?
  2. 当 Vbat 达到 VBAT (DPL)时、您是否有办法保持 BATFET 打开?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    不幸的是、不 在 HIZ 模式下、充电器需要至少 V (BAT)=VBAT (DPL)、以使 BATFET 保持导通状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的评论。 我明白了。

    此致、
    Satoshi