This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647EVM-710:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 可以找到该器件#39;t

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647EVM-710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613548/tps53647evm-710-the-device-can-t-be-found-by-fusion_digital_power_designer

器件型号:TPS53647EVM-710

您好、先生

我 想使用 TPS53647EVM-710 进行一些测试。 但是  、当我 使用 fonusion_digited_power_designer (  v7.0.18)格式时、软件找不到器件。

我确信电路板的电源是正确的。 EVM 之前已经过测试、这意味着电路板正常。

我真的需要帮助。 谢谢!

此致!

Wei Guo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    启动 FUISION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 时、如果找不到器 件、请转至"更改器件扫描选项"并选择"器件代码"、点击"确定"并返回上一屏幕、然后"重试"、您应该能够看到器件。

    此致、

    Weidong