This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:器件选择问题

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613577/bq24040-part-selection-question

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ25120

在我们的当前设计中、我们使用 的是 BQ24040。 如果我们能够找到具有以下特性的芯片、那将是完美的。

-为电池充电
电池保护
-将负载 SoC 与电池充电分离
小型封装/尺寸(~3x3mm)  
-无 OTG 功能  

如果有人可以帮助我选择器件、那将是完美的。 我找到了一些、但它们是高度复杂的大型组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maarten、

    您是否了解过 bq25120?
    它比 bq24040更复杂、但可满足您的需求。
    它为电池充电、具有电池欠压锁定保护功能、是一种电源路径器件、因此可以区分负载与电池电流、封装尺寸为2.5mm×2.5mm。