This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:组装后器件无法正常工作

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613390/lmz31710-device-not-functioning-properly-after-assembly

器件型号:LMZ31710

尊敬的 TI:

我将此降压转换器用于4种不同的功率生成(1.8V、1.2V、1.5V、0.8V)。 我在 Vadj 处有 Timpot 为了获得所需的 Vout、RT/CLK 根据每个电压轨的数据表被固定。 请查找随附的一组原理图。 组装到 PCB 上后、每个电路板会显示不同的电源问题。 一个板显示一个降压输出跟随输入、另一个 板没有 VOUT、而在某些其他输出完全不会变化虽然我们改变了 Vadj、但我们检查了 Vadj 引脚是否正常。 我们看着可能是组装问题、我们更换了故障器件、更换后的器件工作正常、但附近的 BUCK 显示出异常行为、这种情况发生在我们发送到装配室的两块电路板上。  

装配室、使用温度曲线- 241 D.C 进行焊接。 有人能告诉我、LM31710的关键和最敏感部件是哪一个。

一组原理图:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。 这听起来像是一个汇编问题。

    您提到更换设备后、它们都运行异常。 您能分享一下异常操作是什么吗?

    您可以直接通过 jarrigo@ti.com 联系我 、以获得直接支持。 查看异常行为的波形会有所帮助。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未捕获波形、请使用万用表进行检查。 行为如下- BUC1- Vout=Vin、输入到输出之间不存在短路、但当我们为 BUC#1供电时、它提供的 Vout 与 Vin 相同。 BUC#2 - Vout=0V、PWRGD 为高电平。 在 BUC#3 - VADJ 电阻变化不影响 Vout 时、它始终恒定、引脚显示二极管导通性!..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更换设备后、它们是否正常工作?
    查看回流焊曲线和焊锡膏量会有所帮助。 请通过 jarrigo@ti.com 与我联系。